Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est la resistance du pôle de C60 du calibre 0,5 à 10A?

La resistance d'un pôle de C60 pour calibre:
0,5A est 8800 milliohms,
0,75A est de  5267milliohms, 
1A est 2300 milliohms,
1,2A est 1,5 milliohms ,
2A est de 933 milliohms,
3A est 638milliohms,
4A est 248 milliohms,
5A est 150 milliohms,
6A est 100 milliohms,
7A est 57,14 milliohms,
8A est de 43,25milliohms,
10A est de  17milliohms,

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?