Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on utiliser un C60 Vigi ou un C120 Vigi afin de réaliser une protection différentielle pour de la soudure à l'arc fonctionnant avec un raccordement de 2 phases (phase-phase, 415V) ?

On peut utiliser soit un C60 Vigi soit un C120 Vigi, mais pour de la soudure à l'arc, nous recommandons d'utiliser la gamme "SI" qui est la plus à même de supporter les perturbations générées par ce type d`installation.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?