Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment régler les valeurs de protections magnétiques et thermiques lorsqu'un N/2 est utilisé avec un compact NS100 ou NS250 ?

Avec un Déclencheur électronique NS100 ou NS250, les valeurs des protections thermiques et magnétiques sont égales à la moitié de la valeur de réglage de la phase

Avec un Déclencheur magnéto-thermique et quand la protection du neutre est à N/2, le thermique est à N/2 et le magnétique à N, c'est à dire que le thermique est au même niveau que les phases.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?