Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la précision des courants mesurés sur Micrologic A, P et H ?

La précision est fonction de la valeur affichée (ou transmise) ET du calibre du disjoncteur selon la formule :
Précision = 0.5% In + 1.5% lecture.

Exemple :
Le disjoncteur est un 4000 A et le courant lu sur Micrologic est 49A.
La précision est 0.5% x 4000 + 1.5% x 49 = +/- 21A

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?