Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Tous les éléments KNA04, 06, 10 ,16 sont-ils éclissables entre eux (gamme antérieure et canalis évolution) ?

Oui les éclisses sont identiques pour toute la gamme,

  • avec une paire de linguet de contacts par phase pour KN04 et KN06
  • avec 2 paires de linguets de contacts par phase pour KN10 et KN16.

Attention, le calibre globale de la ligne KN est fixé par le calibre le plus petit. Un étiquetage supplémentaire doit être installé par l'installateur pour indiquer le réel calibre d'utilisation.
Par exemple:

  • si un KN06 est en premier et KN10 en second, le calibre global devient KN06.
  • si un KN06 est en premier et KN04 en second, le calibre global devient KN04.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?