Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le poids de charge supplémentaire que peut supporter une canalisation électrique préfabriquée (CEP) de type KN ?

Conformément aux normes et règles de l'art d`installation, la seule charge supplémentaire admissible doit être réalisée à l`aide d'un matériel prévu au catalogue Schneider.

On peut utiliser par exemple une goulotte additionnelle KNA10ZG20 (ancienne gamme) ou KNB160ZFG100 (canalis évolution).

Il est possible pour l'ancienne gamme de faire passer 3 câbles de 3 conducteurs de 2,5mm² (3G2.5). La goulotte doit être fixée tous les 1,5m sur la canalisation électrique préfabriquée (CEP).
Concernant la gamme évolution une goulotte de maximun 100mm permet de mettre plus de câbles du moment qu'on ne dépasse pas les 11kg .

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?