Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien de fois peut-on connecter et déconnecter un coffret ou un connecteur sur une canalisation électrique préfabriquée ?

Le nombre total de manoeuvres de connexions et de déconnexions est limité à 50, voir IEC60439-1 paragraphe 8.2.6 (essai de type).

Au delà de ce seuil, la qualité des contacts électriques et mécaniques n'est plus garantie. Le coffret ou connecteur n'est pas prévu pour remplir une pseudo fonction «prise de courant», qui nécessiterait un nombre de manoeuvres autorisées plus important.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?