Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder un coffret canalis KS standard avec un régime de neutre TNS, sans coupure ni protection de neutre, et avoir la possibilité de sortir 5 câbles ?

Il suffit de commander un coffret prévu pour un raccordement de régime TNC et de supprimer la liaison entre le neutre et le PE.

Il reste à disposition pour sortir les 5 câbles :

  • 3 plages aval du disjoncteur (Phase 1-2-3)
  • 1 plage en sortie de la barrette de continuité de neutre
  • 1 borne pour le raccordement du câble PE.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?