Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la durée de résistance au feu du support de fixation Gripple N°2 + filin métallique associé: KBB40ZFS23 ?

De part sa nature métallique (Zamac ZA2), le système de fixation Gripple N°2 est classé non propagateur de flamme, fumée, gouttelettes.
De plus, des essais réalisés par la société Gripple ont démontré la tenue à une température de 250°C pendant 121 mn du support de fixation N°2 KBB40ZFS23 associé à un filin d`acier galvanisé de 2mm de diamètre auquel était suspendue une masse de 45 kg.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?