Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pour les canalisations électriques préfabriquées (CEP) de type KV et KT, quelle est la tension d'isolement entre le PE et les phases ?

Pour les Canalisations Electriques Préfabriquées (CEP) de type KV et KT, la tension assignée d`isolement est de 1 000 V.

Cette tension d'isolement est testée au même niveau de tension d'essai diélectrique :

  • entre phases
  • entre phases et PE

Cette tension assignée d'isolement est conforme à la norme IEC60439-1 (§ 8.2.2.4.1).
La tension d'essai diélectrique (valeur efficace en alternatif) est de 3 500 V durant 5 secondes.

L'essai est considéré comme satisfaisant en l'absence de :

  • perforation 
  • contournement
.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?