Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on déconnecter, sur une canalisation KH sous tension, un coffret avec disjoncteur KHO-63SD551 ?

Il est possible de déconnecter sans danger ce type de coffret alors que la canalisation est sous tension car la charge est coupée automatiquement lors de la phase de déconnexion.

En position fermée, le disjoncteur MCC à commande rotative, verrouille la porte du coffret en position fermée et interdit l'accès aux vis du dispositif d`accrochage du coffret sur la canalisation.
Il faut donc ouvrir le disjoncteur et couper la charge, pour pouvoir réaliser la déconnexion. Il est également recommandé de déconnecter les câbles car ils sont souvent trop lourds pour être manipulés avec le coffret.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?