Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment rattraper l'écart de 5mm dans le sens de la hauteur entre des coffrets, armoires et gaines de générations différentes ?

Des rondelles de compensation permettent de rattraper les 5mm d'écart de hauteur entre des coffrets, armoires et gaines de générations différentes, ceci depuis la présence du renfort.

Pour éviter tout désagrément, les rondelles de compensation sont déjà intégrées avec le kit de référence 08816 et les enveloppes d'extension suivantes:

  • Les gaines de références 08172 à 08179
  • Les gaines de références 08272 à 08274
  • Les armoires d'extension de références 08212 à 08214

La référence 01098 a été créée afin de pallier aux cas suivants:

  • D'assemblage d'un coffret de nouvelle génération avec une ancienne gaine ou armoire d`extension
  • D'assemblage d'un coffret de l'ancienne génération avec un coffret nouvelle génération : à prévoir en supplément la référence 08816
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?