Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'épaisseur de la vitre des portes pour les coffrets et armoires de type système G ?

L'épaisseur de la vitre des portes des coffrets ou armoires Prisma G dépend de l'indice de protection (IP).
Son épaisseur est de: 

  • 3mm pour un IP30.
  • 4mm pour un IP55.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?