Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel poids maximal supportent les anneaux de levage destinés aux coffrets et armoires Prisma G : IP30, IP31 et IP43 ?

Le lot de 2 anneaux de levage référence 08801 permet de lever une masse maximale de 500 kg (soit 250 kg par anneau).

Le lot de 2 traverses de levage référence 08810 permet de lever une masse maximale de 300 kg.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?