Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

A partir du Powerclip, la liaison 125A (ref 04145) peut-elle servir à raccorder le Multiclip 80A, C120, C60, DT40 ?

La section de la tresse de 35² ne rentre pas dans les cages appareillage, la section maxi étant 25². On ne peut donc pas raccorder les C120, DT40 et C60.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?