Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

En système G, quelle est la référence des socles et sont-ils empilables ?

Il n'y a pas de socle pour le coffret système G jusqu'à 27 modules. Pour l'armoire, il y a un socle qui est inclus dans la référence. On ne peut pas commander séparément les socles. Si le client désire surélever son armoire, il existe une réhausse de socle d'une hauteur de 100 mm, pour armoire de base ou d'extension c'est la référence 08805 et pour la gaine de largeur 300 mm, c'est la référence 08807. On peut mettre qu'une seule réhausse.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?