Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'épaisseur du verre de la porte des coffrets et armoires Prisma Plus ?

L'épaisseur du verre de la porte dépend de l'IP.

  • Pour un IP30, elle est de 3mm. 
  • Pour un IP55, elle est de 4mm.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?