Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les accessoires du système G ? Dans quel cas utiliser les anneaux de levage et la traverse de levage ?

Les anneaux de levage sont utilisés pour déplacer un coffret ou une armoire seul.  Il s'agit de la référence 08801 (jeux de 2 anneaux pour coffret ou armoire seul).

Ils peuvent supporter jusqu'à 500kg. En cas d'association, il faut utiliser les traverses de levage.
Les traverses de levage, qui permettent de rigidifier un ensemble de coffrets ou d'armoires associés, comportent des perçages pour la manutention. 

Il existe différentes traverses de levage (jeu de 2 traverses) :

  • pour coffret (ou armoire) seul , référence : 08810,  elle peut supporter jusqu'à 300kg,
  • pour association de deux coffrets (ou deux armoires), référence : 08811,
  • pour association de coffret (ou armoire) + gaine L = 300, référence : 08812 ,
  • pour association de coffret (ou armoire) + gaine L = 300 +  coffret (ou armoire), référence : 08813
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?