Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'intensité de courant maximum supporté par un jeu de barres entraxe 70 ?

Sous IP31 à 35°C, le jeu de barres permet de véhiculer une intensité de 2100 A maximum (cette valeur est figée par l`architecture qui limite le jeu de barres vertical à une barre de 100 x 10).

Mais il s'agit d'un courant réel sur lequel peut s'appliquer le facteur de diversité assigné défini par la norme CEI 60439-1 § 4.7.
Exemple: sous IP31/ 35°C, le jeu de barres 2100 A permet d'installer de 6 à 9 appareils pour une intensité totale de 2100/0,7 = 3000 A

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?