Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il préférable d'installer le disjoncteur de protection dans le TGBT ou dans la batterie de condensateur ?

La norme d'installation C15-100 impose une protection lorsque la longueur des cables est de plus de 3 mètres, dans ce cas, le disjoncteur sera installé dans le TGBT.

Si la longueur du cable d'alimentation est inférieure à 3 mètres, le disjoncteur pourra être installé dans la batterie.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?