Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre un parasurtenseur, un cardew et un parafoudre ?

Ces 3 éléments permettent de limiter la tension dans un réseau pour des perturbations BF (Basse fréquence), HTA/BT, HF (Haute Fréquence):

  • Le parasurtenseur limite la tension en BF,
  • Le cardew limite les phénoménes de surtension en aval d'un transformateur HTA/BT en régime de neutre IT,
  • Le parafoudre limite la tension en HF lors des phénomènes de foudre.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?