Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la classification de ces vis AF1VAxx ?

Les vis AF1VAxx sont caractérisées selon les normes ISO8981 = EN208981.

Leur classe de résistance mécanique est codifiée 5-8.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?