Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser le relais RLI sur un réseau 60Hz ?

Non, le relais RLI n'est pas utilisable sur un réseau 60Hz.
Sa plage en fréquence d'utilisation est de 50Hz -15%/+6%.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?