Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de substituer une centrale incendie de type TS3 par un produit de la génération actuelle ?

Les centrales incendies de type TS3 ne peuvent pas être substituées par un système de type 3 actuel.

Les anciennes centrales TS3 de type 3 ont des caractéristiques différentes de celles des BAAS-Ma.

Les TS3 possèdent:

  • 3 circuits de Déclencheurs Manuels.
  • 1 circuit de Diffuseurs Sonores.

Alors que les BAAS-Ma possèdent un seul circuit de Déclencheurs Manuels.

Chaque BAAS-Ma est un diffuseur sonore. Par conséquent, le nombre de BAAS-Ma doit être égal au nombre de Diffuseurs Sonores raccordés sur l'ancienne centrale TS3.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?