Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est il possible de substituter une alarme incendie de type TS4, 1 boucle, par un produit de la nouvelle génération ?

Oui, il est possible de remplacer une alarme incendie de type TS4 par une autre de la génération actuelle référence: CCT57373.

ATTENTION

L'intensité maximale de sortie du circuit sirène de la centrale CCT57373 est de 50mA.
Il est donc nécessaire de remplacer les anciens Diffuseurs Sonores (DS) référence: 57041 classe B (consommation: 100 mA) par des DS référence CCT57327 (consommation: 7mA).

Le raccordement des Déclencheurs Manuels (DM) reste inchangé entre celui des DM référence 57300 (couper la résistance de 910 ohms) et des DM référence CCT57300.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?