Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les valeurs ohmiques des sondes livrées avec les régulateurs REGad1 et REGad2 ?

Les valeurs ohmiques des sondes livrées avec les régulateurs REG1 et REG2 sont:

  • 844 ohms  sous 4°C pour la sonde extérieure
  • 930 ohms sous 16°C pour la sonde de sol
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?