Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quellle est la valeur de la résistance de test livrée avec les THP1 et THP2?

La valeur de la résistance est de:
150k ohms 1/4 Watt équivalent à une température "confort" de 16°C.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?