Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle méthode est préconisée pour le transport des armoires Prisma P ?

Un stabilisateur d'ossature de référence 08701 est prévu pour la manutention des armoires Prisma P.
Ce stabilisateur, à fixer sous l'ossature, est constitué de 4 plots.

Il convient pour :

  • Tous les types d'armoire Prisma P (indépendamment de leur profondeur et de leur largeur)
  • Augmenter la stabilité de l'armoire pendant la réalisation de l'équipement
  • Faciliter la manutention des armoires à l'aide d'un transpalette ou d'un chariot élévateur
  • Protéger les habillages latéraux, avant et arrière durant la manutention

Ce stabilisateur est réutilisable.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?