Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle gamme d'interrupteur peut être installée dans une chambre froide ou dans un lieu à température très basses ?

 

La gamme XCKJxxxx répond à cette utilisation pour  les  températures négatives allant jusqu'à -40 °c.
Cette gamme XCKJxxxx traite aussi des applications ou des utilisations allant jusqu'à +120 °c.


Attention : Pour ces températures non standard  : - 40°C et + 120°C, les têtes de manoeuvres sont différentes de celles utilisées entre -25°C et + 70°C, consulter le fichier 32 403.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?