Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les différences entre le cordon XBTZ9780 et le cordon XBTZ9782 ?

Le cordon XBTZ9780  a une longueur de 2.5 m et véhicule vers l’afficheur le +5V provenant de l’API.
Le cordon XBTZ9782  a une longueur de 10 m et ne véhicule aucune alimentation.

Voir également : Quel est le brochage du cordon XBTZ9780 ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?