Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment paramètrer les blocs fonctions associés au module réflexe TSXDMY28RFK ?

Le module TOR réflexe TSXDMY28RFK reprend les paramètres des entrées/sorties TOR standards. Il possède cependant des paramètres qui lui sont propres tels que: 

  • l'affectation d'une fonction réflexe, pour une voie de sortie donnée,
  • l'association d'un évènement à une sortie virtuelle.
     

Une fonction réflexe, ainsi affectée à une voie donnée, doit à son tour être configurée et faire l'objet d'un réglage de ses paramètres internes.

Il est possible de modifier les paramètres des blocs fonctions associés au module en utilisant les instructions explicites WRITE_PARAM et MOD_PARAM:

Le module TOR réflexe TSXDMY28RFK reprend les objets "langage" des modules TOR standards. Il possède cependant deux objets à échanges explicites, spécifiques aux sorties réflexes, qui permettent de modifier les valeurs internes des blocs fonctions (exemple : th1, th2 pour un compteur 2 seuils). Ces objets sont:  

  • %MWxy.i.4 qui contient la première valeur interne du bloc fonction
  • %MWxy.i.5 qui contient la seconde valeur interne du bloc fonction.   

Le module TSXDMY28RFK utilise également, outre les instructions standards , une instruction spécifique MOD_PARAM (Modification Paramètre) qui permet de modifier les paramètres associés à une seule voie.

Syntaxe : MOD_PARAM %CHxy.i (nº, valeur1 , valeur2 , 0) avec:    
 i = 16 ou 24 (indice de la première voie d'un groupe de 8 voies),     
nº = 0 à 7 (indice de la voie dans le groupe de voies).

Exemple : Modification des paramètres de la voie 18 (valeur 1 = 10 ms (100 x 0,1 ms) , valeur 2 = 500 ms (5000 x 0,1 ms))MOD_PARAM %CHxy.16 (2, 100 , 5000 , 0)

Retrouvez plus d'informations sur l'aide en ligne du logiciel PL7 Junior/Pro ou  Unity au chapitre "Mise en oeuvre des modules TOR réflexes".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?