Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment tester une carte de communication TSXSCP111 en protocole chaîne de caractères ?

Pour tester la communication en ASCII sur la carte TSXSCP111, une solution consiste à dialoguer avec l'outil Hyperterminal d'un PC connecté via son port série COM1.

Pour cela, il faut:

  • utiliser un câble croisé type TSXSCPCD1030 et un adaptateur 25pts/9pts
    (astuce: l'adaptateur XBTZ968 peut convenir),

  • paramétrer la carte TSXSCP111, dans PL7, sans aucun contrôle de flux,
    puis, en cochant "CR" dans le champ "arrêt en réception", "caractère 1",

  • lancer l'outil Hyperterminal sous Windows, donner un nom à l'application et valider;

  • se connecter via la COM série utilisé, puis, paramétrer le port du PC à l'identique de la carte TSXSCP111 et travailler sans aucun contrôle de flux.

La communication en mode chaîne de caractères peut alors être testée.
Celle-ci  ne nécessite aucun programme dans l'automate si on émet et reçoit depuis l'écran de mise au point de la carte TSXSCP111 via un autre PC sous PL7.

  • Dans "Emission" depuis l'automate, saisir le message dans l'écran d'émision et valider l'émission,

  • Dans "Réception" au niveau de l'automate, lancer une demande de réception dans l'automate, saisir le message sous Hyperterminal et envoyer par "ENTER" qui génère le caractère de fin "CR".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?