Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment changer la durée de maintien des sorties après une rupture de communication sur les embases Momentum Ethernet ?

Il est possible, sur les embases Momentum disposant de Sorties, de maintenir l'état des sorties pendant une période allant jusqu'à 6000 ms en cas de rupture de la communication.
Pour paramétrer cette option lorsque l'on utilise un communicateur Ethernet, il faut utiliser un utilitaire Modicon s'appelant NOET (Network Options Ethernet Tester, testeur d'option de réseau Ethernet).
Celui-ci permet d'écrire dans des zones de registres de configuration interne du coupleur.
Le registre à paramétrer est le 461441 (Outputs Holdup Timeout Value / Valeur de temporisation de pause des sorties).
La valeur en millisecondes permettra de définir le temps de maintien des sorties.

Attention :
La documentation précise que la valeur max est de 6000 ms (60s), or il s'avère que la dernière valeur permise est 5999 ms.
Si 6000 ms est placé dans le registre 461441, il ne l'acceptera pas, affichera une erreur, et reprendra la dernière valeur valide.
La lecture de la valeur du registre 461441 est interprétée comme suit :
Sur NOET, pour une valeur de 5999 ms entrée, la lecture du registre donne 28439 = 6F17 en hexa.
Or, il y a un swapping de l'octet de poids fort et de poids faible ce qui donne 176F = 5999 décimal.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?