Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment adresser les E/S TOR et analogiques du bus Interbus-S dans le langage PL7 Junior / Pro ?

Dans PL7 les objets d'E/S sur le bus Interbus-S sont adressés comme suit :

  • %IWm.v.i:Xj pour les entrées
  • %QWm.v.i:Xj pour les sorties

Avec :

  • m = adresse rack/module,
  • v = voie toujours à 0 car une seule voie sur le coupleur TSXIBY100,
  • i = rang de 0 à 127 pour les E/S de 128 à 139 pour les mots d'état ou de commande,
  • j = bit de 0 à 15.

Remarque : 

Si le mode de configuration sélectionné est "Auto" alors le numéro de rang est automatiquement attribué selon la position physique des équipements.

Si le mode de configuration sélectionné est "CMD->IBY" (utilisation du logiciel CMD-TOOL) alors les numéros de rang sont affectés par allocation d'un numéro d'octet qui commence à 0 pour les sorties et 512 pour les entrées.
Exemple :
Pour configurer une sortie de rang 4, il faut lui allouer dans CMD-TOOL le numéro d'octet 8 (rang0=0 rang1=2 etc...), et pour une entrée de rang 2, il faut lui allouer dans CMD-TOOL le numéro d'octet 516 (rang0=512 rang1=514 etc...).
Pour effectuer cette allocation, dans CMD-TOOL faire un clic droit sur l'équipement puis [Données de process][Allocation].

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?