Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment récupérer les DATA d'un TSX série 7 et les transférer sur un automate TSX Premium?

Il n'existe pas de méthode simple pour récupérer les DATA d'un TSX série 7 et les transférer sur un automate TSX Premium.

Cependant, il est possible de récupérer les DATA de ces API en effectuant les manipulations suivantes grâce à des fichiers texte:

  • il faut d'abord créer un fichier DATA sous Xtel,

  • il faut ensuite créer un fichier DAT sous PL7PRO, pour avoir l'ossature du futur fichier de données,

  • il faut ensuite convertir le fichier DATA d'Xtel en fichier texte grâce à l'utilitaire PL7B2A.EXE,

  • il faut ensuite ouvrir, sous Excel, le fichier converti en fichier texte et copier la colonne des valeurs dans le fichier DAT ouvert lui aussi par Excel,

Note:
Certains séparateurs vont être ajoutés; il conviendra de les remplacer de manière automatique en utilisant le "Remplacer" du bloc note.

Attention:
Pour les valeurs négatives, si dans le fichier Xtel il y a " -1 " il faut pour PL7PRO mettre la valeur  "65535" sinon cela donne un défaut lors du chargement du fichier vers  l'automate.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?