Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment se décompose la gamme des passerelles Ethernet TSXETG30xx?

Les modules TSXETG3000 sont des passerelles Web (TCPIP > Modbus RTU) programmables par le logiciel Web Designer.

L'offre se décline de la manière suivante :

  • la TSXETG3000 est une passerelle Gateway tout simplement,

  • la TSXETG3010 est une passerelle Gateway avec modem RTC intégré et carte 6E et 2S TOR,

  • la TSXETG3021 est une passerelle Gateway avec modem GSM (900/1800Mhz) intégré et carte 6E et 2S TOR.

Les fonctions principales sont les suivantes:

  • Télégestion de type télésurveillance et contrôle, télédiagnostic et télémaintenance, programmation à distance par modem intégré (GSM, RTC) ou Intranet;

  • Traitements de type "Supervision" intégrés sans PC avec acquisition et traitements de données, historisation de données (data logging), notification d'alarmes et rapports via courriel et SMS, archivages de données dans Database SQL, Oracle MySQL, etc.);

  • Serveur de communication SOAP pour des applications de gestion de l'informations (MES, ERP, etc.) et de bureautique (Excel, etc.).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?