Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi est-il impossible de fermer le synoptique par la croix du bandeau Windows en Run time lors de l'utilisation de Monitor Pro?

C'est le fonctionnement normal de la gestion des fenêtres défini dans Monitor.

Ceci interdit à l'opérateur de fermer toutes les fenêtres alors que l'application serveur est toujours en fonctionnement.

Voici les différents cas de figures possibles:

  • en "Client Builder développement", la fenêtre ne se ferme pas quand le profil "Conducteur" est sélectionné car celui-ci a des droits minimums,

  • en "Client Builder développement", la fenêtre peut se fermer quand le profil "Programmeur" est sélectionné car celui-ci a des droits maximums,

  • en "Client Builder Runtime" la fenêtre ne se ferme pas, quel que soit le profil connecté.

Pour autoriser la fermeture de fenêtre à l'opérateur, il faut utiliser les popup ou une animation bouton destinée à fermer la fenêtre.

Il est cependant possible de changer ce fonctionnement par défaut en modifiant le fichier "paramws.dat" dans le répertoire:
\ VotreProjet \ Client\ Config Files
puis modifier la ligne "RightCloseCde,0,0" par "RightCloseCde,0,1".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?