Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

La communication ASCII est-elle possible en Full duplex sur un automate TSX Micro ou TSX Premium ?

Le Full duplex permet de réaliser une émission et une réception simultanément sur une même voie de communication.
Pour une liaison en mode caractères (liaison ASCII), il est autorisé de lancer simultanément vers une même voie de communication :

  • une instruction PRINT_CHAR (demande d'émission),
  • et une instruction INPUT_CHAR (demande de mise en réception).

Le transport des signaux sur la ligne ne sera alors réalisé simultanément en émission et en réception qu'à deux conditions :

  • disposer d'un coupleur qui autorise la gestion du full duplex.
    => utiliser la carte PCMCIA TSXSCP114 et cocher la case ''Full Duplex'' dans l'écran de configuration de celle-ci.
    Elle fonctionnera alors en RS422.
  • utiliser un câble TSXSCPCX4030 dit '' quatre fils '', pour lequel une paire est utilisée pour l'émission et l'autre pour la réception.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?