Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que vérifier dans la configuration de l'application Vijeo Designer lorsque l'affichage d'un mot flottant sur un XBTGT, en communication avec un Twido, n'est pas cohérent ?

Lorsque l'affichage d'un mot flottant sur un XBTGT, en communication avec un Twido, n'est pas cohérent alors que l'affichage d'un mot de 16 bits fonctionne correctement, il faut vérifier que le paramètre Ordre de mot des mots double est défini comme suit :

  • Ordre de mot des mots double : mot de poids faible en premier

Ce paramètre est défini dans les propriétés de l'équipement se trouvant dans le gestionnaire d'Entrées / Sorties.

Illustration :
Image

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?