Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment utiliser le navigateur de références croisées sous TwidoSuite V2.10 ?

Sous TwidoSuite, le navigateur de références croisées fournit la liste des éléments de l'application :

  • opérandes,
  • symboles,
  • numéros de réseau ou de ligne,
  • opérateurs.

Les références croisées identifient les éléments de programme utilisés dans une application et indiquent leurs emplacements.

Pendant la maintenance ou la mise au point d'une application, ces éléments peuvent être facilement localisés.
Il est possible d'établir des références croisées par rapport à d'autres éléments du programme, sans avoir à effectuer de recherche sur l'ensemble du programme.

Pour ouvrir le navigateur de références croisées sous TwidoSuite, ouvrir la fenêtre « Programme \ Editer le programme », puis cliquer sur le bouton bleu « Cross-Ref browser ».

Attention, cet outil n'est disponible qu'en mode « Local ».
(non disponible
en mode « Connecté »)

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?