Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment mettre à l'heure un automate Twido à partir d'un Magelis XBTN en utilisant XBTL1001?

Du côté XBTN, à l'aide du logiciel XBTL1000 V4.51:

  • il faut utiliser la fonction " mise à l'heure API " dans la table de dialogue de l'XBTN en cochant la case BCD.

Du côté Twido à l'aide du logiciel Twido Suite:

  • il faut écrire les mots systèmes "%sw49", "%sw50", "%sw51", "%sw52", "%sw53" à partir des mots configurés dans la table de dialogue et mettre le bit système "%S50" à 1 puis à 0.

Attention à la syntaxe des mots de la table de dialogue de l'XBT et des mots système du Twido.

Du côté XBTN:

  • les secondes et le jour de la semaine sont regroupés dans le même mot (secondes = poids fort, jour de la semaine = poids faible).

Par contre du côté Twido:

  • les secondes sont dans le mot "%SW50" en poids faible et le jour de la semaine est dans le mot "%SW49" en poids faible également.

Il faut donc créer un programme dans le Twido pour écrire ces mots avec la bonne syntaxe.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?