Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder un terminal Magelis XBTGT à la prise de programmation d'une NIM STBNIP2212 Advantys ?

Pour se raccorder sur le port COM1 (RS232C sur la prise RJ45) d'un  XBTGT1... :

  •  utiliser le cordon XBTZ9715 (2,5m,  connecteur RJ45 coté afficheur, connecteur HE13 coté NIM).
  •  il est également possible d'utiliser le cordon XBTZ988 (2,5m) avec l'adaptateur XBTZG939.

Pour se raccorder sur le port COM1 (RS232 sur prise SUB-D9) d'un XBTGT2... à XBTGT7340 :

  • utiliser le cordon  STBXCA4002 (2m,  connecteur SUB-D9 coté afficheur, connecteur HE13 coté NIM).
  • il est également possible d'utiliser le cordon XBTZ988 (2,5m) avec l'adaptateur XBTZG919.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?