Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment contrôler le rétroéclairage d'un terminal XBTGT / XBTGTO / XBTGK / HMISTU / HMISTO après une période d'inactivité ?

Il est possible d'éteindre le rétroéclairage après une période d'inactivité de la cible. Pour cela, avec Vijeo Designer, dans les propriétés de la cible :

  • cocher la case Contrôle de la propriété Rétroéclairage,
  • indiquer le nombre de minutes d'inactivité pendant lesquelles la cible attend avant de désactiver le rétroéclairage.
    Les valeurs disponibles sont 1, 2, 5, 10, 15, et 30 minutes.

Image
  Inspecteur de propriété sous Vijeo Designer.

Il est également possible de définir ces paramètres directement au niveau de l'afficheur dans le menu "Configuration" :

  • sélectionner l'onglet "Hors ligne" puis l'icône "Rétroéclairage",
  • cocher la case du paramètre "Attendre" puis définir le temps souhaité,
  • valider puis quitter le menu "Configuration".


Ecran système d'un XBTGT.

Remarque :
L'automatisme peut lui aussi commander le rétroéclairage via la  variable système _BackLight.Control de Vijeo Designer (VOIR FAQ176858).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?