Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment afficher une page système directement à partir d'un terminal tactile XBTF ?

Pour afficher une page système directement à partir d'un XBTF tactile, la solution proposée est la suivante :

  • définir une zone tactile,
  • configurer la zone tactile comme suit :
     - Action : " Ecriture valeur "
     - Variable : XBT:%MW5064 (Accès page système)
     - Valeur : Constante suivie d'un nombre correspondant à la page système à afficher
    ( 5 pour la page " Mot de passe ", par exemple)

Illustation :
Image

Remarque :
Les numéros des pages systèmes à renseigner sont visibles dans le menu " Arborescence pages " d'XBTL1000.


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?