Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition des anciennes références TWDFST16R10 ou TWDFST16R20?

Les références TWDFST16R10 et TWDFST16R20 sont des kits de systèmes de câblage Telefast compatibles avec les modules Twido TWDDDO16TK ou TWDDDO32TK.

Le kit TWDFST16R10 est composé de :

  • 1x ABE7R16S111- Embase Sortie à relais 16 points
  • 1x ABFTE20SP100 - Cordon de raccordement d'un mètre.

Le kit TWDFST16R20 est composé de :

  • 1x ABE7R16S111- Embase Sortie à relais 16 points
  • 1x ABFTE20SP200 - Cordon de raccordement de deux mètres.

 

Remarque, ces produits ne sont plus commercialisés.

 

Voir également la composition des autres kits de câblage Telefast :

TWDFST20DR10 \ TWDFST20DR20
TWDFST16D10 \ TWDFST16D20

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?