Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la décomposition des anciennes références TWDFST16D10 ou TWDFST16D20?

Les références TWDFST16D10 et TWDFST16D20 sont des kits de systèmes de câblage Telefast compatibles avec les modules Twido TWDDDI16DTK ou TWDDDI32DTK.

Le kit TWDFST16D10 est composé de :

  • 1x ABE7H20E000 - Embase Entrée 16 points
  • 1x ABFTE20EP100 - Cordon de raccordement d'un mètre.

Le kit TWDFST16D20 est composé de :

  • 1x ABE7H20E000 - Embase Entrée 16 points
  • 1x ABFTE20EP200 - Cordon de raccordement de deux mètres.

 

Remarque, ces produits ne sont plus commercialisés.

 

Voir également la composition des autres kits de câblage Telefast :

TWDFST20DR10 \ TWDFST20DR20
TWDFST16R10 \ TWDFST16R20

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?