Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi la communication est interrompue entre le serveur OFS et un automate sous Unity après une génération et rechargement de l’application automate ?

Symptôme :
Lors de la configuration du serveur OFS, il est possible d'utiliser les fichiers de symbole .XVM, générés au préalable sous Unity, pour établir le lien entre le serveur de données et l'automate.
Une fois en fonctionnement, si une modification nécessitant une régénération du programme automate est faite, la communication sera interrompue entre le serveur OFS et l'automate.

Solution:
Dans l'outil de configuration du serveur OFS, il y a une notion de contrôle de cohérence des fichiers.
En d'autres termes, après modifications, le fichier XVM du serveur OFS n'est plus cohérent avec le fichier généré par l'automate.
D'où la perte de communication.

Pour résoudre ce problème, il faut :

  • soit mettre à jour le fichier XVM à chaque modification de programme automate,
  • soit modifier le contrôle de cohérence dans l'outil de configuration du serveur OFS
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?