Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que faire lorsqu'une carte TSXAXM292 ou TSXAXM492 est en défaut rupture codeur et ses voyants en face avant sont éteints?

Symptôme :
une carte TSXAXM292 ou TSXAXM492 est en défaut rupture codeur et ses voyants en face avant sont éteints.
Raison possible :
impossibilité de lire la position courante du codeur branché sur ces coupleurs. 

Remarque :
ce problème apparait même si le codeur est correctement raccordé et alimenté.
Il est donc impératif d'alimenter la carte à partir du bornier " I/O PWS " en 5 Volts +/-5%.
(Alimentation des circuits d'entrées de la carte)
Attention : cette entrée n'est pas protégée contre les inversions de polarité.

Pour effacer le défaut rupture codeur, le bit " XMoveX,ack_def " doit être mis à 1.

Note:
Il est impossible de lire la position courante d'un codeur, de type INC ou SSI, avec l'outil " AdjustMax " ou le mot " XMoveX,Pos ".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?