Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment est implémentée la fonction comptage rapide sur un Twido?

Il existe un compteur rapide " %VFC " limité à 20kHz sur la gamme Twido compact et deux maxi sur la gamme Twido modulaire.

La fonction s'implémente automatiquement sur les 2 premières entrées du module de base selon le mode de comptage souhaité:

  • comptage,
  • décomptage,
  • comptage et décomptage bi-phase.

Les impulsions peuvent provenir d'un codeur de type incrémental ou de un à deux capteurs inductifs.
En comptage par codeur celui-ci doit être de type push/pull avec une tension d'alimentation et de sortie supportant le 24V.
Il est possible de câbler A ou B seul, A et B pour détection de sens.

Attention :
Le top tour n'est pas utilisable sur la fonction comptage du Twido.
Les codeurs compatibles dans le catalogue Telemecanique sont dans la gamme XCC en push/pull 11/30V.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?