Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles versions minimum des modules d'I/O déportées du bus Fipio sont nécessaires pour remplacer un arbitre de bus ancienne gamme du type TSX série 7 par un arbitre de bus du type TSX Premium?

Les versions minimum des modules TBX et Momentum d'I/O déportées du bus Fipio qui sont nécessaires pour remplacer un arbitre de bus ancienne gamme du type TSX série 7 par un arbitre de bus du type TSX Premium sont :

  • les TBX TOR compacts de référence commençant par TBXCEP ou TBXCSP et de version >= 1.4,

  • les communicateur pour TBX TOR de référence TBXLEP020 version >= 1.4;

  • les communicateur pour TBX ANA de référence TBXLEP030 version >= 1.2;

  • les communicateur pour Momentum de référence 170FNT11001 version >= 1.0;

  • la passerelle Fipio/AS-i de référence TBXSAP10 version >=2.0.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?